This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:要下载与 C6678 PA 配置相关的 TI 论坛文件、旧 TI 论坛主题中的链接已断开

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484851/tms320c6678-would-like-to-download-ti-forum-file-pertaining-to-c6678-pa-configuration-link-in-old-ti-forum-thread-is-broken

器件型号:TMS320C6678

工具与软件:

我想下载 该文件:"6445.pa_emacExample_multipleRules.zip"  、该主题引用:e2e.ti.com/.../1054136   下载该文件的链接已断开、单击该链接时没有下载任何内容。  我正在处理 C6678线程中提到的类似问题、即根据各种 MAC 地址规则将传入数据包路由到队列、并在使其正常工作时遇到问题。 我希望示例代码会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系、我们可以下载您提到的 zip 文件。

    我们在"Chrome"浏览器上尝试了以下步骤:

    -右键单击文件和"保存链接为"选项,然后选择保存文件的位置。

    -文件开始下载。 但是、浏览器会阻止它。

    -现在单击"下载"并选择"保留" 选项,以成功下载它。

    谢谢。