请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS64EVM 工具与软件:
您好!
如原始问题所述、电路板之间同步 ICSSG PPS 信号时存在问题。 之前提到应在 SDK 10.01中修复此问题、但我没有看到发行说明中提到的已解决或已知问题。 是否有任何时间解决此问题?
此致、
Mateusz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
如原始问题所述、电路板之间同步 ICSSG PPS 信号时存在问题。 之前提到应在 SDK 10.01中修复此问题、但我没有看到发行说明中提到的已解决或已知问题。 是否有任何时间解决此问题?
此致、
Mateusz
尊敬的 Mateusz:
Unknown 说:我们曾提到此问题应该在 SDK 10.01中修复、但我看不到发行说明中提到的已解决或已知问题。 是否有任何时间解决此问题?
[报价]此问题应该已经在 SDK 10.01中得到修复、但我看到版本说明中没有提到此问题。 我需要向内部团队核实为什么会出现这种情况。
我建议在 SDK 10.01上尝试 ICSSG PPS 的同步、我可以对其进行测试以适用于10.01版本。
-道林