请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具与软件:
您好!
我有一个类似的问题:
AM625:AM62x LCD 标识在 uboot 与内核之间平稳过渡
我们使用 AM3358作为处理器、并有一个基于 SPI 接口的 st7789驱动程序的 LCD。
在 uboot 下、我通过 SPI 发送 LCD init 配置、我们的标识显示在 LCD 上。
在内核阶段、我正确地将我的配置输入 devicetree、然后从 defconfig 中激活标识、我会创建一个标识图像并放置在/drivers/video/logo/logo_custom_clut224.ppm.下 我可以在内核上将一个徽标打印到 LCD 上。
在操作系统中、我可以通过帧缓冲区打印所有图像。
当把 uboot 传递给内核时,液晶屏显示一个空白的黑页,然后我们的徽标即将到来。 (与第二个0:03处链路上的第二个视频相同)
我如何防止这种情况发生?
请帮帮您。