请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A 工具与软件:
尊敬的朋友们:
我使用 TI SDK 10.00.02源代码。 现在我想在构建时禁用符号功能、 如何执行该操作? 以及如何验证?
我知道在 Qualcomm 平台上,将有一些 elf 或其他文件进行调试。 禁用符号功能时、相关的 elf 文件大小将更小、这种方法可以验证禁用的功能。
那么如何在 TI 平台上进行呢?