This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1806:AM1806的 CoreMark 是什么(ARM926EJ-S)?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484717/am1806-what-is-the-coremark-for-am1806-arm926ej-s

器件型号:AM1806

工具与软件:

大家好!

什么是 AM1806的 CoreMark (ARM926EJ-S)?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 还没有发布 ARM926EJ-S 内核的 Coremark 基准测试结果(这是20多年前发布的 ARMv5内核、Coremark 基准测试存在之前)。 我在 https://www.eembc.org/coremark/scores.php 或 Arm 网页上也没有看到它们。 如果要运行基准测试、请参阅、例如 https://documentation-service.arm.com/static/6331cea74c59b30b51770bca?token= 。

    我们将继续支持 AM1806制造、但上一个新软件版本似乎是在10多年前发布的、我们没有计划在该器件上发布新的软件版本或基准测试。

     Pekka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ito、

    在 Pekka 的回复中添加以下内容:我们无法再在 e2e 论坛上支持有关 AM18x 的软件或硬件设计问题。

    因此、如果您要开发新设计、并且需要我们在调试/设计过程中提供帮助(或者如果您要使用使用使用未使用10年的软件)、我们建议评估我们可以提供支持的较新器件。 如果需要、我们可以将您的主题发送给我们的营销团队成员、以讨论您用例的替代器件。

    此致、

    Nick