工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
关于 I2C 接口、我有以下疑问
- 需要有关可用 I2C 接口数量的信息
- 当用作 I2C 接口而不用作 I2C 接口时 I2C 接口的端接。
- 任何其他建议/指南
- 有关将 SoC 非失效防护 I2C 连接到在 SoC 前受电的器件的任何问题
- 使用 I2C 接口时需要考虑的任何异常。
- I2C 接口是否可用于与支持 SMBus 或 PMBus 的器件连接
请告诉我您的想法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
关于 I2C 接口、我有以下疑问
请告诉我您的想法。
尊敬的电路板设计人员:
请参阅以下输入:
1.需要有关可用 I2C 接口数量的信息
主域: 有4个实例 I2C0、I2C1、I2C2和 I2C3
WKUP 域: WKUP_I2C0
当用作 I2C 接口而不用作 I2C 接口时 I2C 接口的端接 .
对于具有开漏输出型缓冲器(I2C2)的 I2C 接口、建议在使用 IO 时使用外部拉电阻。
3.任何附加建议/指南
以下 I2C (I2C2、I2C3)实例 实现了 IOSET。 确保在定制设计中使用正确的 IOSET。
时序闭合基于 IOSET。
将 SoC 非失效防护 I2C 连接到在 SoC 之前加电的器件(即 Ex PMIC)的任何问题
连接的 PMIC IO 是否是真正的开漏 I2C IO? 如果是、与该 I2C 端口关联的上拉电阻器是否由用于为 SoC I2C 示例 I2C0 IO 供电的同一电源供电? 如果两个问题的答案都是肯定的、那么我们不应该有失效防护问题。
在 IO 上电之前、这些 I2C 信号上是否还有其他任何连接可以为 I2C0引脚提供电位?
我们只会在连接的器件可能在 SoC IO 接收电源之前对其施加电势时关注失效防护。 如果无法实现、我们不会有任何失效防护问题。
使用 I2C 接口时需要考虑的任何异常。
请参阅一节
6.11.5.12 I2C
该器件包含五个多控制器内部集成电路(I2C)控制器。 每个 I2C 控制器是什么
设计符合 Philips I2C 总线 规范版本2.1。 但是、器件 IO 不是
完全符合 I2C 电气规格。 每个端口说明了支持的速度和例外情况
以下内容:
通读 WKUP_I2C0的异常部分、I2C1、I2C2和 I2C3 + 异常部分
I2C 接口是否可用于连接支持 SMBus 或 PMBus 的器件
这些处理器系列中实现的 I2C 模块不支持 SM 总线或 PM 总线
开漏输出类型 I2C 接口被拉至3.3V 时的 RC 延迟

此致、
Sreenivasa
尊敬的电路板设计人员:
其他参考。
此致、
Sreenivasa