This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS62LEVM:SOC_UART4的引脚编号是多少?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483203/tmds62levm-what-s-the-pin-number-of-soc_uart4

器件型号:TMDS62LEVM
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具与软件:

您好!

在 AM62L EVK 用户指南上、它提到的 UART 转 USB 端口 uart4、 我不确定 RX 和 TX 的引脚编号是多少?

谢谢!

Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dazong:

    我正在查看您的问题,您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dazong:

    请下载 AM62L 的原理图。

    在此原理图中、您将找到有关引脚详细信息的所有详细信息。

    ​M22和 M23引脚连接到 EVM 上的 UART 4

    https://www.ti.com/tool/TMDS62LEVM#design-files

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢链接 Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    为使 SOC UART4工作、还可从 RTOS SDK 进行此操作  

    和初始化 pinmux 等我需要执行的其他操作?

    谢谢!

    Dazong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dazong:

    在 UART 初始化之前、我们需要执行引脚多路复用、并且时钟启用 正常。

    此致、

    Anil。