This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:SOC 后没有 SD 卡和 eth0。 如何将程序刷写到 eMMC 中

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484486/am62a7-there-are-no-sd-card-and-eth0-after-soc-how-should-i-flash-the-program-into-the-emmc

器件型号:AM62A7

工具与软件:

在 SOC 之后没有 SD 卡和 eth0。 我需要通过 USB 将软件闪存到电路板中。
下面是以下问题:
1. 如何刷新软件。 是否有 PC 应用程序可供使用? 更好的是,该工具可以安装在窗口操作系统。 因为闪存工作区不了解 Linux。
2. 电脑应如何连接电路板。  使用哪个端口如何设计硬件。 如何操作这一步

3、如何构建 SDK。 如果有一些脚本供开发人员构建。 将生成哪个文件。