工具与软件:
你好
是否可以对 tisbl.bin 和 u-boot 使用与 tiboot3.bin 不同的证书?
我希望用融合的"certificate"和 tisbl 以及 u-boot 对 tiboot3.bin 进行身份验证、并使用编译到 tiboot3.bin 中的"证书"对其进行身份验证。
这是 tiboot3.bin 软件支持的吗?
此致
Magnus
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
是否可以对 tisbl.bin 和 u-boot 使用与 tiboot3.bin 不同的证书?
我希望用融合的"certificate"和 tisbl 以及 u-boot 对 tiboot3.bin 进行身份验证、并使用编译到 tiboot3.bin 中的"证书"对其进行身份验证。
这是 tiboot3.bin 软件支持的吗?
此致
Magnus
您好!
我理解正常的启动流程、请使用 HSSE 器件上的编程钥匙。
在我们的例子中,我们使用"Falcon boot"来加速启动。 我们使用 tiboot3.bin、然后使用 tispl.bin、后者包含 Linux 和 dtbs。
如果我们将来想在 tisbl.bin 上进行软件更新、例如 Linux、我们希望有一个单独的"证书"、仅用于该映像。 tiboot3.bin 将使用我们的"超级机密"证书、tispl.bin 将使用另一个证书
此致
Magnus
您好!
tispl.bin、其中包括 Linux 和 dtbs.
这个"tispl.bin"是 fitImage、其中各个组件在编译时签名并在运行时进行身份验证。 通过在 HSSE 器件上编程的活动密钥进行身份验证。 这有助于维持信任链。
此致、
Prashant
您好!
tiboot3.bin 中是否有任何功能可以使用不同于 HSSE 器件中的活动编程密钥的不同密钥来验证 tisbl.bin?
TIFS 仅支持通过 HSSE 器件上的活动编程密钥进行身份验证。 因此、这至少在默认的安全启动架构下是无法实现的。
您可以评估通用 U-Boot 在软件中是否具有身份验证支持。 如果需要、您可以将其用于您的用例。
此致、
Prashant