主题中讨论的其他器件:TDA4VH-Q1、
工具与软件:
您好!
我们想在一个项目中使用 TDA4VH-Q1处理器、但我们要求在项目中的300ms 内引导。 因此、我们希望获得 J784S4XEVM 并对启动时间进行测试。 为了实现快速启动、我们应该对 J784S4XEVM 使用什么配置? 我们不认为可以通过将 Linux 操作系统加载到 Arm Cortex-A72内核上来实现这一点。 您是否有关于快速引导的配置建议或之前的工作?
谢谢!
Bugra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们想在一个项目中使用 TDA4VH-Q1处理器、但我们要求在项目中的300ms 内引导。 因此、我们希望获得 J784S4XEVM 并对启动时间进行测试。 为了实现快速启动、我们应该对 J784S4XEVM 使用什么配置? 我们不认为可以通过将 Linux 操作系统加载到 Arm Cortex-A72内核上来实现这一点。 您是否有关于快速引导的配置建议或之前的工作?
谢谢!
Bugra
您好、Tanmay、
感谢快速的响应。
实际上、我们可能希望先从 A72内核的处理能力中受益、也可能需要使用 FreeRTOS 或 TI-RTOS。 (很抱歉、我不确定是否可以)那么、在独立于操作系统的任何配置中、是否可以在300ms 内启动 A72内核? 您是否可以测量任何引导时间?
但我们的实际要求是使电路板在300ms 内可用于应用、因此我们也会考虑其他配置、如您所说的在 R5内核上运行 RTOS、或将 C7X DSP 与 SYS/BIOS 结合使用、或稍后激活 A72内核等分层引导方案。
谢谢!
尊敬的 Burga:
主要 用例主要是具有高数据速率和多个独立应用的信号处理算法。
这些算法和应用是针对 R5内核还是 A72?
在不到1秒的时间内运行 Linux 或其他类似操作系统将非常有用、同时可启动 R5。 (我不确定是否可行?)
这应该是可行的、但也取决于您希望在 Linux 上一秒后准备好什么。 如果使用多个外设、这可能是不可行的。
此外、您是否有关于在 A72上运行的第三方操作系统的任何列表?
除了 Linux 之外、客户还使用 QNX 和 Greenhills。 我来检查一下我们是否有这方面的详尽列表。
对不起、我不知道 ATP 代表什么?
我想你是 MENA ATF。 ATF 是 ARM 可信固件、在引导开始时会在 A72上运行、以将 A72配置为引导 Linux 或任何其他操作系统。 这通常是运行在 A72上的第一个固件。
此致、
Tanmay