This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM6254与 SATA 接口

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484441/am625-am6254-interface-with-the-sata

器件型号:AM625

工具与软件:

您好!

我们将使用 AM6254 EVK、我们要将 AM6254 EVK 与 SATA 连接。 如果不是、可以通过任何方式将 SATA 与 AM6254连接吗?请告诉我原因是什么。 如果是、请提供支持文档或原理图。

谢谢、此致、

Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不支持本机 SATA 接口、因此不支持此接口且未计划支持。 客户可以自由使用一些桥接器件(例如 USB2SATA 等)、如果满足其要求、但在 EVM 支持、SDK 支持、原理图参考等方面、您不会看到 TI 提供的任何辅助元素。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清