This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:如何检查 MIPI D-PHY 偏斜校准结果?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1466799/am62a7-q1-how-to-check-mipi-d-phy-skew-calibration-result

器件型号:AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A7

工具与软件:

您好!

在 AM62A7的 MIPI DPHY 中、我使用的数据接收速率为1.5G、我观察到接收数据中出现错误、我怀疑 RX 侧没有进入去偏斜状态。

在 AM62A7芯片的 MIPI-RX 侧、如何检查它当前是否处于校正状态?

谢谢、

Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yuwei

    感谢您的提问。

    让我来回顾一下这个问题并返回。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yuwei

    不确定您是否查看过这些寄存器。

    14.9.6.2 DPHY_RX 寄存器
    表14-24055. DPHY_RX0_VBUS2APB_WRAP_VBUSP_K3_DPHY_RX
    DPHY_RX0_VBUS2APB_WRAP_VBUSP_K3_DPHY_RX 寄存器、基地址=3011 0000h、

    请查看、我会在内部向专家核实。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yuwei

    我将委派给专家进一步提供支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Luis:

    我在地址 0x301102B8读取的值是:0x00010020。

    这是否意味着偏斜校正模式未正确进入?

    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x301102b8
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffff9bd6f000.
    Read at address  0x301102B8 (0xffff9bd6f2b8): 0x00010020
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x301102b8
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffffa6908000.
    Read at address  0x301102B8 (0xffffa69082b8): 0x00010020
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x301102b8
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffff9a176000.
    Read at address  0x301102B8 (0xffff9a1762b8): 0x00010020
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x301102b8
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffffac590000.
    Read at address  0x301102B8 (0xffffac5902b8): 0x00010020
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x301102b8
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffff8051d000.
    Read at address  0x301102B8 (0xffff8051d2b8): 0x00010020
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x301102b8
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffff8b712000.
    Read at address  0x301102B8 (0xffff8b7122b8): 0x00010020
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x301102b8
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffff8227d000.
    Read at address  0x301102B8 (0xffff8227d2b8): 0x00010020
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x301102b8
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffffb8f33000.
    Read at address  0x301102B8 (0xffffb8f332b8): 0x00010020
    

    有时、我的摄像头显示混乱的屏幕、并且 ECC 错误检测失败。

    对于解决此问题、您有什么建议?

    谢谢!

    Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yuwei、

    可能是偏斜消除模式未正确进入。 您能告知 Sreenivasa Read 建议的寄存器是什么吗? 您的摄像头传感器是否正在发送初始校正校准序列? TX 端偏斜校准要求是否满足 RX 端的最低要求? 摄像头上的扰频屏幕是否意味着还需要发送定期校直模式?

    此致、

    Luis Parga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    问题已解决、感谢您的帮助。

    谢谢!

    Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yuwei

    感谢您的留言。 非常感谢。

    您是否能够针对分辨率添加几句话来帮助 更广泛的 E2E 用户

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa

    对该问题进行故障排除后、我们发现这可能是 MIPI 带宽的问题。 我们降低了摄像头的帧速率后、问题得到了解决。

    谢谢!

    Yuwei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yuwei

    感谢您提供的意见。

    此致、

    Sreenivasa