This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:是否有用于使用立体摄像机数据进行视差深度处理的硬件加速器?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483402/sk-tda4vm-is-there-hardware-accelerator-for-parallax-depth-processing-using-data-from-stereo-camera

器件型号:SK-TDA4VM

工具与软件:

您好!

在 TDA4xx、AM6xx 或 DRAxx 系列中、是否有用于视差深度处理的硬件 IP?

我的客户希望使用2个摄像头进行深度处理。

如果答案是"否"、您是否可以使用 C7x 或 C66x DSP 实现两个摄像头的 SDK 库三角测量?

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    是否有用于视差深度处理的硬件 IP?

    目前没有用于视差深度处理的硬件 IP。 我将在内部查看并返回给您。

    您可以查看此文档: https://www.ti.com/lit/an/spracx2/spracx2.pdf

    此致、
    Sivadeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    并行深度处理是什么意思?  TDA4器件中有一个立体声模块、可通过两个摄像头估算深度。 您是否在寻找此模块?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您的支持。

    [报价 userid="80721" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483402/sk-tda4vm-is-there-hardware-accelerator-for-parallax-depth-processing-using-data-from-stereo-camera/5697976 #569797976"] TDA4器件中有一个立体声模块、可通过两台摄像机估算深度。 您是否在寻找此模块?  [报价]

    是的、我要查找此模块。

    您能否告诉我 IP (外设)名称以及您是否有关于处理速度的应用手册?

    AM6xx 或 DRAxx 系列是否具有相同的 IP?

    此致、

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 SDE IP、是 DMPAC 模块的一部分、您可以在 TRM 中找到详细信息。 TDA4器件提供此示例。 我不确定其他器件。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    感谢您提供的信息。

    我理解。

    我将在 DMPAC 上引用 SDE。

    此致、

    Gr