This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:用户可通过命令的方式在 Linux 中编辑(定制)代码树

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483308/processor-sdk-am62x-your-recommanded-way-for-editing-customizing-devide-tree-in-linux

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

您好!

我可以对为 AM6xx 开发嵌入式 Linux 有疑问吗?

我认为编辑**.dts 直接重写**.dtb 是自定义设备树的一种方法。

我认为有一些方法、例如制作补丁文件... 以更新这些内容。

您是否有自定义设备树的最佳方式的相关信息?

如果您有应用手册、白皮书或任何文件、我很高兴您能告诉我。

此致、

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    这完全取决于您在项目中开发/编译 U-Boot 或内核的方式的开发流程。

    如果克隆了 U-Boot 或内核存储库并在计算机上直接编译它、则可以直接修改本地克隆中的源代码、检查这些更改、然后编译过程将收集这些更改并编译组件。

    如果使用 Yocto 或 BuildRoot 生成整个 Linux、您将需要针对您需要在 U-Boot 或内核上进行的更改创建补丁文件、并将这些补丁文件集成到 Yocto 或 BuildRoot 构建过程中。 抱歉、我直接支持 U-Boot 和内核、但对 Yocto 或 BuildRoot 知之甚少、因此我无法提供有关此选项的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢您提供的信息。

    我知道、如果在本地构建内核、这是一种方法。

    此致、

    Gr