This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:处理未使用的地址引脚

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480570/am623-handling-unused-address-pins

器件型号:AM623

工具与软件:

您好!

我们正在使用 AM623、并希望将16Gbit 存储器的大小降至8Gbit。

存储器供应商的以下内容:

我正在尝试了解如何处理未使用的 DDR 地址引脚。

我无法在此处找到答案:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am623.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请咨询存储器供应商、确定如何处理 DDR 器件上未使用的地址信号。  AM623上未使用的地址信号可以不连接。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经发布了内存供应商的建议。 他们建议咨询 MPU 供应商。

    我的当前电路板(具有16 GBits)有一个连接到地址引脚的电阻器、该引脚将在新存储器(8Gbts)中未使用。 我不想更改电路板。 我可以将电阻器连接起来吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器的另一个引脚连接到什么位置?  您能给我展示一下原理图吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在任何地址信号上都没有看到电阻器。  无论如何、您发布的原理图中的这一部分看起来都不错。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 这是我的错。 不存在电阻器。

    因此、16Gbits 内存可以被 8Gbits 部件替换、而无需对板进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这应该是好的。  不会使用额外的地址信号。  这是典型情况、因此客户可以用相同的封装更换密度不同的器件。

    此致、

    James