This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:启用自定义层以便能够识别该自定义层的步骤

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1480337/am69a-steps-to-enable-the-custom-layer-so-it-can-be-recognized

器件型号:AM69A

工具与软件:

您好!

我已经看了文档: user_guide_dnad_html/md_tidl_inference_execution_path.html

但仍然无法识别自定义层。

那么、您能否给我提供在实施自定义层后测试它的所有步骤?

谢谢!

Azer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

    我很快就会介绍这一点。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你有什么信息吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您知道 TIDL 是否需要对定制层 EVM 进行任何更改吗?

    谢谢。此致、

    Azer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

    据我所知、无需对 EVM 上的自定义层进行更改。 我们也没有具体步骤来测试自定义模型实现、但我建议为此使用 edgeai-tidl-tools。

    此致、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我想测试我的自定义 接地层 而不是 自定义模型。 edgeai-tidl-tool 如何允许我打印和测试自定义图层?

    我已经使用 edgeai-tidl-tool 来编译和进行推理、但未识别自定义层。

    感谢您的回答、

    Azer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

    对不起我的错误。 我们也没有具体的步骤来测试自定义层实现我也知道。 我会告诉您、我是否能为您找到任何有用的信息。

    此致、

    Christina