请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6421 工具与软件:
尊敬的处理器团队:
我还有一个问题,与 AM64的时钟相关 : 您能否 确认您来自 LMK3C0105V33RERR 的 SSC 是否 由1V8/3V3 RMII 的50 MHz CLK 输入支持(由 CPSW3G、RMII-REF_CLK 在 AM64x 实施)
如果是、在哪个百分比范围?
谢谢!
FLO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的处理器团队:
我还有一个问题,与 AM64的时钟相关 : 您能否 确认您来自 LMK3C0105V33RERR 的 SSC 是否 由1V8/3V3 RMII 的50 MHz CLK 输入支持(由 CPSW3G、RMII-REF_CLK 在 AM64x 实施)
如果是、在哪个百分比范围?
谢谢!
FLO