This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:VDDA33V_USB1、2未使用的端口时序、引脚接地?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483851/am5716-vdda33v_usb1-2-unused-ports-timing-sequence-grounding-pins

器件型号:AM5716
Thread 中讨论的其他器件:TPS65916

工具与软件:

您好、TI 支持:

我们使用的是 Am5716。 引脚 AA12和 Y12 (VDDA33V_USB1、2)未使用并直接连接到3.3V 电源轨、该电源轨由 PMIC TPS65916的 GPIO 0驱动到负载开关。

我们的原始设计使用特定时序将这些引脚连接到 LDO4、如下所示。

由于我们能够将它们组合在一起并且端口未使用、

1.最好保持连接3.3V 电压轨、由 PMIC 的 GPIO 0控制吗?

或者

2.直接将这些引脚接地?

如果需要保持任何电源时序、请提供建议。 如果它们接地、很明显没有电源时序。

非常感谢您的建议。

David