This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:有没有使 eMMC 在内核运行时进入睡眠模式的方法?

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483843/processor-sdk-am335x-are-there-any-methods-to-put-the-emmc-into-sleep-mode-while-the-kernel-is-running

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具与软件:

Linux SDK7.03.00.005。   内核 3.2.0

我们的产品需要实现低功耗。 我们希望通过在没有访问权限时将 eMMC 置于睡眠模式、然后在需要进行写入时将其唤醒来实现这一点。 是否有任何方法可以实现此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xing:

    我无法评论内核3.2中 MMC 接口上的确切运行时 PM 行为、因为内核非常旧、不再受支持。 但是通常、如果 Linux rootfs 在 eMMC 上、那么在没有访问 eMMC 的权限时、除非您在 Linux 中进行了非常特殊的自定义、否则您将不会获得太多的时间。 即使您的应用程序未运行、处于后台的 Linux 仍会运行、仍会与 rootfs 交换数据、因此访问 eMMC 可能仍会发生。