请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
我正在尝试找到 SoC UART4可用于应用的 Linux 通用串行驱动程序。
这将是一个系统工程、其首次实现中使用一个 A53内核来控制 SoC UART4、该内核实现 IPC 以与读取 EQEP0值的 R5内核进行交互。
其他问题:
- 请确认如何将 UART4添加到 Linux 设备树中?
- 是否需要专门在 SysConfig 工具中初始化任何内容、以便将 UART4映射到 A53内核?
- 与 A53内核映射时、UART4可以采用的最大位传输速率是多少?
谢谢
吉姆