请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
大家好!
封装:ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05
电路板:TDA4VM
我使用的 VISION_APP 平台具有 Linux+RTOS。 我打算将 GPT 驱动程序 与 MCU 域中的 RTOS R5F 内核结合使用。 由于 PDK 没有任何 GPT 驱动程序和示例、因此我试图自行制作(基于 MCUSW 驱动程序)。
上电并设置时钟源时、远程内核会冻结且无响应。 我已经包含了 j721e tisci_clocks 并指定了此处定义的 timerClkSrc、但有一些计时器缺失、例如 MCU 计时器1、MCU 计时器3。 如果我使用 MCUSW 驱动程序中使用的相同时钟源(因为我遵循了这些定义适用于 am65x)-我也尝试了 am65x_sr2 、但具有相同的错误描述。
我是否应该使用 Hwip_disable ()? 或者我是否需要在启动期间设置这些时钟?
Reagrds、
Tamas