This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6421:GPMC 突发

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482504/am6421-gpmc-burst

器件型号:AM6421
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我们希望实现 GPMC 突发特性。 我们有以下问题:
1.是否可以使用 SysConfig 配置 GPMC 突发功能? 如果是、我们应该如何设置它?
2.如果无法使用 SysConfig 进行配置、我们是否可以参考任何示例工程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    我正在查看您的问题,您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    在 MCU+SDK 10.1版本中、我们不支持突发模式、只进行单次读取或写入操作。

    此外、我们没有计划支持这一功能。  

    要启用突发模式、 我们需要设置下面的寄存器。

    请查看以下章节、了解多页读取操作。

    此致、

    Anil。