请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
我遇到问题、使用 U-Boot 版本2021.07时、无法在 SPI1总线上获得任何活动。
下面是我的电路板.dts 文件(我使用的是 OSD3358-SM-RED 以及 Infineon SLB9670 TPM):
&spi1 { /* MIO6, 9-11 */
status = "okay";
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&spi1_pins>;
u-boot,dm-spl;
u-boot,dm-pre-reloc;
num-cs = <1>;
slb96: tpm_spi_tis@0 {
u-boot,dm-spl;
u-boot,dm-pre-reloc;
compatible = "tcg,tpm_tis-spi";
reg = <0>;
spi-max-frequency = <12000000>;
gpio-reset = <&gpio1 12 GPIO_ACTIVE_LOW>;
status = "okay";
};
};
&am33xx_pinmux {
spi1_pins: pinmux_spi1_pins {
pinctrl-single,pins = <
AM33XX_IOPAD(0x990, PIN_OUTPUT | MUX_MODE3) /* mcasp0_aclkx.spi1_sclk */
AM33XX_IOPAD(0x994, PIN_INPUT_PULLDOWN | MUX_MODE3) /* mcasp0_fsx.spi1_d0 */
AM33XX_IOPAD(0x998, PIN_OUTPUT | MUX_MODE3) /* mcasp0_axr0.spi1_d1 */
AM33XX_IOPAD(0x99C, PIN_OUTPUT | MUX_MODE3) /* mcasp0_ahclkr.spi1_cs0 */
>;
};
};我还应用了本文中提到的修复、但没有效果: e2e.ti.com/.../am3352-u-boot-use-tpm2-0-via-spi1
运行命令时:
tpm2初始化
我收到以下错误消息:

连接逻辑分析仪后、任何 SPI1引脚上绝对没有任何活动。 TPM 驱动程序似乎成功识别 devicetree 条目、但在 SCLK 引脚上不会生成时钟信号。 唯一一个正常工作的是复位 GPIO。
我一直在旋转我的轮子在哪里发生了一段时间的错误,任何帮助将会非常感谢!