This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1:PROCESSOR-SDK-J784S4:TDA4VH-Q1:是否可以在运行时启动和睡眠以及从 R5F 和 C7x 内核的睡眠中唤醒?

Guru**** 2455590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468141/tda4vh-q1-tda4vh-q1-processor-sdk-j784s4-tda4vh-q1-is-it-possible-to-bootup-and-sleep-and-wakeup-from-sleep-of-the-r5f-and-c7x-cores-during-runtime

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!  

我想要在运行时通过 IPC 使用 RPmsg 加载或关闭所有内核或特定内核时、测试 CPU 负载或消耗的最大电流。 Kinldy 告诉我如何在运行时实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    您用 RPMSG 通过 IPC 关闭是什么意思? 我可以知道您的具体用例吗? 你在这里谈论什么核心?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、您好!

    感谢您的耐心、

    是的、我们使用的是 RPMSG IPC。 将来自 A72内核的命令发送到所有其他内核以进行睡眠和唤醒。  

    其他内核、例如8xR5F 和4xC7xx 内核。

    用例是、我们必须测试 CPU 负载以及 EMC 测试中的温度和电流测量。  

    我们必须打开 A72中的其他内核、在负载测试完成时、我们必须将内核置于睡眠状态。 因此、通过 RPmsg、我们必须唤醒内核并将其置于睡眠状态。

    此致:

    示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 您在 A72内核上使用什么 HLOS?

    我们有 A72的功能运行 Linux 远程核心平稳关机和启动,但没有任何睡眠模式,将帮助您。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的、  SDK-J784S4 默认 SDK、在此基础上、我们将根据电路板附加补丁。 请告诉我们如何 在运行时平稳地关闭和打开远程内核。 请分享相同的代码和相关文档。

    此致

    示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以访问 software-dl.ti.com/.../Foundational_Components_IPC_J784S4.html

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我在尝试停止状态时收到一条错误消息


    root@j784s4-evm:/sys/class/remoteproc/remoteproc3 echo stop > state
    -sh: echo:写错误:参数无效

    我尝试给予 chmod +x 状态,并尝试再次写入,然后同样的错误。  

    请让我知道如何写它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试执行  echo stop >/sys/class/remoteproc/remoteproc */状态。 在最新的 SDK 10.1上试用

    :/sys/class/remoteproc/remoteproc3 echo stop > state

    不要这样做。

    echo  stop >/sys/class/remoteproc/remoteproc3/state.

    该内核的远程处理器详细信息是动态的、您可能需要验证"head /sys/class/remoteproc/remoteproc */name"

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、您好!

    我已经厌倦了获取远程处理器头的详细信息、

    root@j784s4-EVM:~# 标题/sys/class/remoteproc/remoteproc */名称


    =>/sys/class/remoteproc remoteproc0 /name <=
    5c00000.r5f

    =>/sys/class/remoteproc remoteproc1 /name <=
    64800000.dsp

    =>/sys/class/remoteproc 远程进程10 /name <=
    41000000.r5f

    =>/sys/class/remoteproc remoteproc2 /name <=
    5d00000.r5f

    =>/sys/class/remoteproc 远程进程3 /name <=
    5e00000.r5f

    =>/sys/class/remoteproc remoteproc4 /name <=
    5f00000.r5f

    =>/sys/class/remoteproc remoteproc5 /name <=
    5900000.r5f

    =>/sys/class/remoteproc 远程过程6 /name <=
    5a00000.r5f

    =>/sys/class/remoteproc remoteproc7 /name <=
    65800000。DSP

    =>/sys/class/remoteproc 远程进程8 /name <=
    668000.dsp

    =>/sys/class/remoteproc remoteproc9. /name <=
    67800000.dsp

    我试图停止远程内核3 >  远程进程3  = 5e00000.r5f

    root@j784s4-EVM:~# echo stop >/sys/class/remoteproc/remoteproc3/state
    -sh: echo:写错误:参数无效

    仍然显示相同的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能运行 ls -l /lib/firmware 吗  5e00000.r5f

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试跑步  

    ls -l /lib/firmware

    这是结果

    我们在中运行 FreeRTOS 5e00000.r5f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在运行的命令  

    [报价 userid="595057" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468141/tda4vh-q1-tda4vh-q1-processor-sdk-j784s4-tda4vh-q1-is-it-possible-to-bootup-and-sleep-and-wakeup-from-sleep-of-the-r5f-and-c7x-cores-during-runtime/5687443 #5687443"]rpmsg_char_simple -r3 -n3

    这适用于 MCU2_1内核。

    您可以参阅 https://git.ti.com/cgit/rpmsg/ti-rpmsg-char/tree/include/rproc_id.h。

    对于 MCU3_0、它为"rpmsg_char_simple -r 4 -n 3"

    [报价 userid="595057" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468141/tda4vh-q1-tda4vh-q1-processor-sdk-j784s4-tda4vh-q1-is-it-possible-to-bootup-and-sleep-and-wakeup-from-sleep-of-the-r5f-and-c7x-cores-during-runtime/5687448 #5687448"]我们将在中运行 FreeRTOS 5e00000.r5f [报价]

    这是 MCU3_0内核、您可以参考该表  

    +--------------- +--------------- +--------------- +--------------- +
    |内核名称 RemoteProc 名称|说明 |固件文件名|+======
    +======== +============ +============ +
    | C7x | 64800000。c7x | C7x 内核 | j784s4-C71_0-FW |+-------
    +--------------- +--------------- +--------------- +
    | C7x | 65800000.c7x | C7x core | j784s4-C71_1-FW |+-------
    +--------------- +--------------- +--------------- +
    | C7x | 6680000.c7x | C7x 内核 | j784s4-C71_2-FW |+-------
    +--------------- +--------------- +--------------- +
    | C7x | 67800000.c7x | C7x 内核 | j784s4-C71_3-FW |+-------
    +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 41000000.r5f | r5f core (MCU 域)| j784s4-mcu-r5f0_0-fw |+/----
    +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 414000.r5f | r5f core(MCU domain )| j784s4-mcu-r5f0_1-fw |
    +------- +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 5c00000.r5f | r5f core (main domain)| j784s4-main-r5f0_0-fw |+-------
    +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 5d00000.r5f | r5f core (main domain)| j784s4-main-r5f0_1-FW |+-------
    +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 5e00000.r5f | r5f core (main domain)| j784s4-main-r5F1_0-fw |+-------
    +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 5f00000.r5f | r5f core (main domain)| j784s4-main-r5F1_FW |!-----
    +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 5900000.r5f | r5f core (main domain)| j784s4-main-r5F2_0-fw |+-------
    +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 5a00000.r5f | R5F core (main 域)| j784s4-main-r5F2_1-FW 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在您遵循的步骤中发现2个差异。

    1)您正在使用  附加到所有固件(即自定义应用)的 Coreio_xxxxxx_release.xer5f、您可以使用 ipc_echo_test 示例而不是自定义应用程序进行检查吗?

    远程处理器关闭并启动是启用的。在最新的 SDK 中的 ipc_echo_test 示例中、我不确定您的定制应用。

    2)如前所述,rpmsg_char_simple 具有固定的远程 proc 编号,echo stop 命令具有动态 remoteproc  

    例如:  

    rpmsg_char_simple -r 4 -n 3、这里的4始终代表 MCU3_0

    而当您运行命令  echo stop >/sys/class/remoteproc/remoteproc4/state 时,这个远程处理器号是动态的。 这次不是 MCU3_0、而是 MCU2_1 内核。

    /sys/class/remoteproc/remoteproc4/name <=5d00000.r5f

    您需要理解这一点、您不能关闭每个正在运行的内核。 只有使用 ipc_echo_test 时、才可以执行此操作。  

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="595057" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468141/tda4vh-q1-tda4vh-q1-processor-sdk-j784s4-tda4vh-q1-is-it-possible-to-bootup-and-sleep-and-wakeup-from-sleep-of-the-r5f-and-c7x-cores-during-runtime/5690807 #5690807"]

    我很难理解一些概念  

    1. echo stop >/sys/class/remoteproc/remoteproc3/state

    这里 remoteproc 如何识别..  

    from rproc_id.h
    [报价]

    否 这是不正确的。这是我试图传达形式开始。

    让我清楚地分解为2个步骤:

    步骤1:

     echo stop >/sys/class/remoteproc/remoteproc3/state

    remoteproc*此编号是动态的、一旦您运行  标题/sys/class/remoteproc/remoteproc */名称  您将获得 remoteproc 详细信息列表的命令

    根据 下表、您需要选择远程处理器编号。每次远程处理器编号都会更改

    ++------- +--------------- +--------------- +--------------- +
    | Core Name | RemoteProc Name | Description | Firmware File Name |
    +======== +======== +============ +============ +
    | C7x | 64800000.c7x | C7x CORE | j784s4-C71_0-FW |
    +--------------- +--------------- +--------------- +--------------- +
    | C7x | 65800000.c7x | C7x CORE | j784s4-C71_FW |
    +--------------- +--------------- +--------------- +--------------- +
    | C7x | 66800000.c7x | C7x CORE | j784s4-C71_2-FW |
    +--------------- +--------------- +--------------- +--------------- +
    | C7x | 67800000.c7x | C7x CORE | j784s4-C71_3-FW |
    +--------------- +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 41000000.r5f | R5F CORE (MCU 域)| j784s4-mcu-r5f0_0-FW |
    +--------------- +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 414000.r5f | R5F CORE (MCU 域)| j784s4-mcu-r5f0_1-FW |
    +--------------- +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 5c00000.r5f | R5F core (main 域)| j784s4-main-r5f0_0-FW |
    +--------------- +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 5d00000.r5f | R5F core (MAIN 域)| j784s4-main-r5f0_1-FW |
    +--------------- +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 5e00000.r5f | R5F core (main 域)| j784s4-main-r5F1_0-FW |
    +--------------- +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 5f00000.r5f | R5F core (main 域)| j784s4-main-r5F1_FW |
    +--------------- +--------------- +--------------- +--------------- +
    | R5F | 5900000.r5f | R5F core (MAIN 域)| j784s4-main-r5F2_0-FW |
    +--------------- +--------------- +--------------- +--------------- +[/报价]

    第2步:

    当您使用 rpmsg_char_simple 时、每次远程处理器详细信息都是静态和固定的。 无需在此处查看远程处理器详细信息。 它将直接从  https://git.ti.com/cgit/rpmsg/ti-rpmsg-char/tree/include/rproc_id.h 获取。

    回波停止和 rpmsg_char_simple 都有不同的分配。 一种使用动态、另一种使用静态。请勿将这两者混合。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、您好、您是否有任何示例代码来禁用内核、您可以与我们共享、因为我们已经读取了用于 echo 的数据、会动态停止并创建一个查找表。  

    还有一个问题、在 R5F_MCU0_0中、我们正在运行 eth。 是否可以禁用它、对系统有何影响?

    /Subhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以按照以下 e2e 的说明禁用相应的内核。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1443480/processor-sdk-j784s4-tda4vh-q1-how-to-disable-all-the-c7x-cores-r5f-cores

    您无法禁用 MCU1_0、因为它上正在运行 DM (设备管理器)。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../quote]

    Tarun、您好!

    我在这里有疑问、在运行时我们可以更改 k3-j784s4-evm.dts 吗?

    在这里、如下所示、状态已禁用、我假设现在特定内核已禁用?

    &C71_2{
    -状态="正常";
    + status ="已禁用";
    mboxes =<&mailbox0_cluster5 &mbox_C71_2>;
    memory-region =<&C71_2_DMA_memory_region>、
    <&C71_2_MEMORY_REGION>;

    为了启用该内核、我们将状态更改为"enabled"以启用特定的 C71_2内核。 ??

    其中、

    &C71_0{
    .
    MAYS =<& mailbox0_cluster4 &mbox_C71_0>;
    memory-region =<&C71_0_DMA_MEMORY_REGION>、
    <&C71_0_MEMORY_REGION>;
    };

    &C71_1{
    .
    MAYS =<& mailbox0_cluster4 &mbox_C71_1>;
    memory-region =<&C71_DMA_memory_region>、
    <&C71_MEMORY_REGION>;
    };

    &C71_2{
    .
    MAYS =<& mailbox0_cluster5 &mbox_C71_2>;
    memory-region =<&C71_2_DMA_memory_region>、
    <&C71_2_MEMORY_REGION>;

    如何考虑这里的参数? 对于 R5F?

    [报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 MCU1_0正在运行 DM、将处理什么 DM 以及如何加载其固件。  

    那么 MCU1_1又会怎样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    动态无法更改 DTS 文件。 如果您需要停止内核、则需要像上述操作那样执行远程处理器平稳关机。

    对于动态禁用内核的示例代码、您还有什么含义?

    我已经分享了正确的步骤, ipc_echo_test 示例包含远程处理器平稳关机的步骤在之前共享的文档中提到。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-j784s4/10_01_00_05/exports/docs/linux/Foundational_Components_ 4.12.7_J784S4.html#booting-remote-cores-from-linux-console-user-space

    对于 IPC_ECHO_TEST、我们在 TI EVM 上已经测试并成功运行。

    您无法禁用 MCU1_0。 您需要在 MCU1_0上运行 DM (DM 处理 RM 和 PM 调用)、它始终作为 tispl.bin 的一部分加载。您可以为 MCU1_1执行 remoteproc 平稳关闭。如果您对 DM 处理还有其他问题、请提出另一个 TT。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:  

    当我读取所有 remoteproc 名称时、这里是列表。

    其中有 MCU1_0 - R5F_MCU0_0 | 41000000.r5f  ->无法禁用和  

    但在列表中、我没有看到 MCU1_1 - R5F_MCU0_1 | 414000.r5f  ->可以正常关机

    您无法禁用 MCU1_0。 您需要在 MCU1_0上运行 DM (DM 处理 RM 和 PM 调用)、它始终作为 tispl.bin 的一部分加载。您可以为 MCU1_1[/QUOT]执行 remoteproc 正常关闭

    如您所述、我们无法禁用 MCU1_1 -  R5F_MCU0_1 | 414000.r5f

    当我尝试 对该数据进行 IPC 回显时、我尝试回显 mcu1_1 - R5F_MCU0_1、i 错误及其给我带来的这个错误。

    同时我也尝试回声 MCU1_0-R5F_MCU0_1 我能够收到回复。

    root@j784s4-EVM:~# rpmsg_char_simple -r 0 -n 3.


    创建了 Endpt 器件 rpmsg-char-0-1268、FD = 4端口= 1025
    在 rproc id 0上使用 rpmsg 设备 rpmsg-char-0-1268交换3条消息...

    发送消息#0:你好,那里0!
    收到的消息#0:往返延迟(usecs)= 134610
    你好!
    发送消息#1:您好!
    收到的消息#1:往返延迟(usecs)= 87280
    您好!
    正在发送消息#2:您好!2!
    收到的消息#2:往返延迟(usecs)= 78385
    你好!

    在 rpmsg-char-0-1268上成功传递了3条消息

    测试状态:通过

    但当我尝试禁用时 MCU1_0 内核.

    root@j784s4-EVM:~# echo stop >/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
    -sh: echo:写错误:参数无效

    >> 这是正常的。由于 DM 正在运行、我们无法进行删除。

    但当科尔 e MCU1_1 -R5F_MCU0_1 | 414000.r5f 它本身未在列表中列出

    但在 "ls -l /lib/firmware /"命令中、我收到了这个错误、

    lrwxrwxrwx 1根根2012年4月28日 j784s4- mcu-r5f0_1 - FW ->/usr/lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_mcu1_1_release_strip.xer5f
    lrwxrwxrwx 1根根目录79 Apr 28 2022 j784s4- mcu-r5f0_1 - fw-sec ->/usr/lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_mcu1_1_release_strip.xer5f.signed

    上面的日志表示什么,以及如何进行平稳关机,如果 remoteproc id 不可用...

    如果我回显测试、请在其中运行  

    root@j784s4-EVM:~# rpmsg_char_simple -r 1 -n 3.
    _rpmsg_char_find_rproc:414000.r5f 未探测或不是 remoteproc!
    无法创建端点设备:没有此类文件或目录
    测试状态:失败

    请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我已观察到您的日志、并且我了解您的内核正在从 uboot 加载。

    仅当内核由 Linux 加载、而不是 uboot 加载时、Remote proc 平稳关机才起作用。  

    因此、请更改 SD 卡引导文件夹中 uEnv.txt 文件的设置

    #设置正确的 U-Boot 环境变量
    dorprocboot=0

    然后重新启动。

    因此、内核会通过 Linux 加载、从而可以使用正常关断功能。

    请首先对主域内核(MCU2_0、2_1等)尝试执行此操作。

    [报价 userid="595057" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468141/tda4vh-q1-tda4vh-q1-processor-sdk-j784s4-tda4vh-q1-is-it-possible-to-bootup-and-sleep-and-wakeup-from-sleep-of-the-r5f-and-c7x-cores-during-runtime/5696227 #5696227"]

    但当我尝试禁用时 MCU1_0 内核.

    root@j784s4-EVM:~# echo stop >/sys/class/remoteproc/remoteproc0/state
    -sh: echo:写错误:参数无效

    >> 这是正常的。由于 DM 正在运行、我们无法进行删除。

    [报价]

    是的、对。 由于在其上运行 DM、因此无法禁用 MCU1_0。

    [报价 userid="595057" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468141/tda4vh-q1-tda4vh-q1-processor-sdk-j784s4-tda4vh-q1-is-it-possible-to-bootup-and-sleep-and-wakeup-from-sleep-of-the-r5f-and-c7x-cores-during-runtime/5696227 #5696227"]

    但当科尔 e MCU1_1 -R5F_MCU0_1 | 414000.r5f 它本身未在列表中列出

    [报价]

    默认情况下、在 SDK 10.1中、我们在锁步模式下运行 MCU1_0、您无法看到 MCU1_1、这就是为什么在您发出命令时没有 remoteproc 详细信息为您提供的原因 标题/sys/class/remoteproc/remoteproc */名称  锁定步进模式意味着只有 MCU1_0存在、但 MCU1_1不存在。

    [报价用户 id="595057" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1468141/tda4vh-q1-tda4vh-q1-processor-sdk-j784s4-tda4vh-q1-is-it-possible-to-bootup-and-sleep-and-wakeup-from-sleep-of-the-r5f-and-c7x-cores-during-runtime/5696227 #5696227"]lrwxrwxrwx 1根根72 4月28日2022年 j784s4- mcu-r5f0_1 - FW ->/usr/lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_mcu1_1_release_strip.xer5f
    lrwxrwxrwx 1根根目录79 Apr 28 2022 j784s4- mcu-r5f0_1 - FW 秒->/usr/lib/firmware/ti-ipc/j784s4/ipc_echo_test_mcu1_1_release_strip.xer5f.signed

    如果您使 MCU1_0进入拆分模式、则只会加载此 MCU1_1、并且 IPC_ECHO_TEST 上将开始运行内核。

    如前所述、请使用主域内核尝试正常关断、这样您将更好地理解、并可以在拆分模式下对 MCU1_1执行此操作。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Tarun ,清除我的疑虑,将检查并返回给你.  

    /Subhan