请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X 工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我有一个与 Processor-SDK-Linux 相关的问题。 默认情况下、不包含"libnl"库、但需要该库才能为目标交叉编译我的应用程序。 为此、我在文件中添加了以下行$BUILDDIR/conf/local.conf、以使其在目标上可用:
IMAGE_INSTALL:append = " libnl libnl-dev"
遗憾的是、本文档没有提供有关使用 Yocto Internal SDK 的指导。 如何确保"libnl"在 Processor-SDK-Linux 版本10.01.10.04中正确可用才能成功地交叉编译应用程序?
提前感谢您、祝您愉快