This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:主域和 MCU 域甩负荷

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482455/dra821u-q1-main-domain-and-mcu-domain-load-shedding

器件型号:DRA821U-Q1

工具与软件:

我们有一个使用案例、需要尽可能地减少 SOC 系统负载、  

 通过 PCIe 将3GB 数据从 DDR 传输到 SSD (2个通道)

我知道 SOC 具有什么

双核 Arm Cortex -A72

2个 Arm Cortex -R5F

2xArm Cortex -R5F (MCU 岛)

要 通过 PCIe 将 DDR 数据传输到 SSD、需要内存子系统、PCIe 端口  

为了更大限度地降低3GB 数据传输的功耗、我们是否可以关闭其他未使用的子系统或将它们置于低功耗模式?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    您将通过 a72来控制 PCIe? 还需要 DDR、以便主域将开启。 因此必须开启更多或更少的 SoC。

    未使用的 MCU 将处于 wfi 模式。 因此我相信这是很小的值。

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthy、您好!

    MCU 的 wfi 模式与关闭模式的功耗相同?

    我看到这些文档告诉 MCU 可以转到 wfi 模式。

    是否也可以关闭未使用的 MCU?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    以静态方式关闭主域 R5F。 您是否正在寻找主域中的 R5F 运行时禁用功能? 如果是、则不受支持。  

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么对于运行时、可以设置 R5F 的 WFI 模式、对吗?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    当 R5F 默认处于空闲状态时、它们进入 WFI 模式。

    -基尔西