请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4 工具与软件:
大家好、团队成员:
我们正在尝试将音频用于我们的定制电路板。 我们使用虚拟编解码器。
对我们来说、游戏和娱乐都很好。
root@j784s4-evm:~# aplay -Dplughw:0,0 c304-2.wav Playing WAVE 'c304-2.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereo ^CAborted by signal Interrupt... root@j784s4-evm:~# arecord -Dplughw:0,0 -c 2 -r 48000 -f S16_LE test.wav Recording WAVE 'test.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Stereo ^CAborted by signal Interrupt... root@j784s4-evm:~#
但是,当我们尝试使用 amixer 命令来设置卷时,我们会收到以下错误。
root@j784s4-evm:~# amixer -Dplughw:0,0 sset J784S4-TEST 50% ALSA lib /usr/src/debug/alsa-lib/1.2.11/src/control/control.c:1570:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL plughw:0,0 amixer: Mixer attach plughw:0,0 error: No such file or directory
如何使用 amixer 命令设置卷
root@j784s4-evm:~# aplay -l **** List of PLAYBACK Hardware Devices **** card 0: J784S4TEST [J784S4-TEST], device 0: 2b00000.mcasp-snd-soc-dummy-dai snd-soc-dummy-dai-0 [2b00000.mcasp-snd-soc-dummy-dai snd-soc-dummy-dai-0] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0 card 1: J784S4TEST_1 [J784S4-TEST], device 0: 2b10000.mcasp-snd-soc-dummy-dai snd-soc-dummy-dai-0 [2b10000.mcasp-snd-soc-dummy-dai snd-soc-dummy-dai-0] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0 card 2: J784S4TEST_2 [J784S4-TEST], device 0: 2b30000.mcasp-snd-soc-dummy-dai snd-soc-dummy-dai-0 [2b30000.mcasp-snd-soc-dummy-dai snd-soc-dummy-dai-0] Subdevices: 1/1 Subdevice #0: subdevice #0
此致
Ajins