请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具与软件:
由于 AM5728芯片之前出现故障、我们在生产阶段增加了对主要功能网络的阻抗测试、以确保产品在交付前的符合性。 在最近的生产中、发现 AM5728未通过阻抗测试、结果如图1所示。 
从电路板上移除 AM5728后、测量了相应的3.3V 网络引脚、结果发现11 3.3V 网络引脚的阻抗较低。 3.3V 网络引脚原理图、如图2所示。 测试阻抗差异如图3所示 

需要注意的是、这次生产使用的 AM5728芯片全部来自同一批次、芯片阻抗测试失败、功能测试正常。 与通过测试的其他主板相比、该芯片在测试过程中会很快发热并提示 CPU 过热警告。 那么我想了解芯片引脚阻抗差异的原因