This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM6422:如何配置 PCIe、使其与仿真结果保持一致。?

Guru**** 2457060 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1462622/faq-am6422-how-to-configure-the-pcie-align-with-the-simulation-results

器件型号:AM6422

工具与软件:

您好!  

我将设置 PCIe 配置。 我们使用 AM6422的 IBIS 模型对 PCIe 进行了仿真。 下图 是 可以获得最佳仿真结果的配置。

我们不知道如何在 AM6422软件或配置文件中设置该参数。 有人知道该怎么做吗?

BR、
Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的提问。

    您正在使用哪个 SDK?

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    我们使用的是  processor_SDK_AM64X。

    BR

    Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shu:

    内核 PCIe PHY 驱动程序是什么 /drivers/phy/cadence/phy-cadence-torrent.c.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    我们向 SI 工程师进行了确认。 它们只需关闭 "去加重"、这意味着将 去加重代码设置为0dB。

    phy-cadency-torrent.c 文件中有许多 PCIe 设置、但都不描述去加重或强调。

    您是否知道如何更改.c 文件以将去加重设置为0dB 或关闭?

    此致、
    Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shu:

    PCIe PHY 去加重值不应更改。

    您从哪里获得了 IBIS 模型? 集成产品? 我想了解它是如何提供0dB 结果的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    是的、TI 提供适用于 AM64x 的 IBIS 模型。 您是否需要了解我们的供应商使用的仿真器?

    BR、
    Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    您知道 TI 是谁向您交付 IBIS 模型吗? 我想从内部讨论枚举结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    很抱歉迟到了答复。 我从 TI 网站下载 IBIS-AMI 模型。 它的安装程序名为"SPRM731-1.0-windows-x64-installer"。 然后您可以看到不同的 IBIS 模型。 我使用 PCIe2文件夹中的模型。

    此致、
    Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shu:

    我内部正在努力了解这一点。 如果有任何更新、我将在此处发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、  

    请参阅器件专家的以下输入:

    我们通常不允许对串行器/解串器寄存器进行任何更新、因为我们的软件已根据需要对相应外设进行了配置、以使其通过行业标准认证测试。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    芯片支持自适应均衡吗? 如果可以、也许我们不需要担心信号质量。 芯片将自行找到最佳的方法。 否则、为什么芯片不需要调整配置? 它不知道我在电路板上使用的负载和硬件条件。

    此致、
    Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    谢谢你。

    让我与专家核实一下。

    您能否共享应用用例?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreenivasa:

    我们将 AM6422连接到带 PCIe 的常规 FPGA。 此仿真显示了禁用 均衡的最佳结果。 我们不知道该怎么做。 FPGA 回复说、它们支持 自适应均衡以自动调整信号质量。 我们不需要自行禁用均衡功能。

    现在、我们希望了解 AM6422设计。 它是否也支持自适应均衡?

    此致、
    Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、  

    感谢您提供的意见。

    与通用的 FPGA 不同、AM64x PCIe 支持特定功能。  

    我们将 SerDes 视为黑盒、它配置为在两种配置中的一种下运行、其中一种配置符合2014年2月19日 PCI ExpressRegistered基本规范4.0版、另一种配置符合2013年7月26日《通用串行总线3.1规范1.0版》。

     我们不支持与这些配置的任何偏差。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sreenivasa、我们将保留 PCIe 的默认配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、  

    感谢您的留言。

    此致、

    Sreenivasa