This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:能否同时控制3兆分辨率(2560x1440) 6通道摄像机?

Guru**** 2456140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1478099/tda4vh-q1-can-control-3mega-resolution-2560x1440-6ch-camera-at-the-same-time

主题中讨论的其他器件:TDA4VH

大家好、TI 团队

我想同时控制6ch (2560x1440)摄像头

我们需要从摄像头获取6通道图像、并为环视图像(SVM)制作图像

可以使用 TDA4VH 来实现。

当我查看数据表时、我得到了如下信息

视频加速:•H.264/H.265编码/解码、高达960MP/s (TDA4xH)或480MP/s (TDA4xP)

请检查

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应出现延迟。 是的、TDA4VH 支持6个3MP 摄像头。  已 使用 imx390传感器(2MP)通过融合2 (FPDLink IV)在2个 VISS 中拆分、在 TDA4VH 上验证了一个12摄像头应用。  需要记住的限制条件如下:

    CSI 带宽:每通道2.5Gbps (支持1、2、3或4数据通道模式)

    ISP (即 VISS)带宽:720M 像素/秒(考虑到软件开销、576M 像素/秒)、有2个这样的 VISS ISP

    谢谢!

    Fabiana