This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:我们要在 TI AM69A EVB 上运行 Resnet50.onnx 模型

Guru**** 2456130 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1471713/am69-we-want-to-run-resnet50-onnx-model-on-ti-am69a-evb

器件型号:AM69

工具与软件:

您好、专家

我们要转换 Resnet50.onnx 模型、以便在 TI AM69A EVB 上使用。 但是、我们发现大多数层都不受支持、并且有些错误消息需要制造商的帮助。 以下链接中的文件是供您参考的日志。

https://aetina-my.sharepoint.com/:u:/p/funway_liao/ETX3gvs06pRCr7MCovNSzc8BaK7_83Fepj0OlCZtbXvJRQ?e=eCEmNP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    您能否提供所使用的脚本、它会生成这些错误消息。  

    谢谢。此致

    文立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们运行的脚本是 python3 onnxrt_ep.py -c

    请您向我详细说明转换模型的流程或说明吗?

    谢谢你。

    B/R

    Funway

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您有任何反馈吗?

    B/R

    Funway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Funway:

    都可以使用它进行编译  python3 onnxrt_ep.py -d

    有关故障排除的更多信息、可 在 此处的文档中找到

    您能否说明一下您使用的是哪种器件? 这是 AM69A SK 板 还是 AM69/TDA4VH EVM

    此致、

    Christina