This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:能否在 DMR5和 A53之间创建多个 IPC 通道?

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477675/am625-q1-can-i-create-multiple-ipc-channel-between-dmr5-and-a53

器件型号:AM625-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

以下是来自客户:的问题

由于 DM R5F (Autosar)和 A53可能需要将多个 IPC 分开、以避免功能之间的相互影响:
①是否可以创建 DM R5F 和 A53多通道 IPC 通信?
②一条路径和多条路径的性能是否相同? 是否会出现满足约束条件的情况?

BR、

Biao