工具与软件:
我的设计使用其中2个 DSP、我将通过 Blackhawk USB560M-C64xx 仿真器和 CCS 版本对它们进行编程。 3.3. 大多数的开发板程序都很好,但是我有一个小的,导致 CCS 在启动时弹出以下消息:
连接至目标时出错
错误0x80002240/-116
初始化期间发生致命错误、OCS、控制
该错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序生成的
SC_ERR_OCS_STRO <-116>
中检测到错误的参数值
统一 SCIF 的内部数据结构
控制器或 Unified SCIF 可能处于无效状态
出现的消息表明仿真器/软件在启动时检测到故障情况、但我无法诊断出什么问题、因为良好的电路板和不良电路板之间的连接/电压电平似乎是相同的。 此外、该仿真器看起来也没有在 EJTAG 接头上输出任何信号、因此我无法通过链跟踪信号。 能否就这个错误意味着什么以及我应该如何处理来清除它提供更多反馈?