This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:seTemplate 的 C7000编译器参数

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1479203/am69a-c7000-compiler-parameters-for-setemplate

器件型号:AM69A

工具与软件:

您好!

使用 ti_dl 自定义方法时、我注意到在 TIDL_customMaxPool_Ixx_oxx_C7x.c 文件中的 tidl_customMaxPool_Ixx_oxx_init_c7x ()函数中、需要设置 seTemplate 参数。

我找到了一个 exemple 这里:  

但是 能否详细介绍一下如何选择正确的参数?

例如、  DIMFMT 参数代表什么?在哪种情况下、您应该选择4D、3D、2D...?

谢谢!

Azer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

    DIMFMT 是尺寸的数量、它取决于您的模型。  自定义层文档遵循保密协议、不是公开的。  为什么不使用常规 maxpool 层(TIDL_PoolingLayer)?  为什么要建立自己的系统并使您的发展变得复杂?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自定义图层文档遵循保密协议而非公开协议。  [报价]

     您能告诉我如何访问专门介绍 se_params 参数的文档吗? 我已经可以访问关于采用 ADDON 封装的定制层的文档、但这些信息不存在。

    谢谢!

    Azer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Azer:

    有关保密协议下的文档、请与距离您最近的销售代表联系、帮助您完成获取所需信息的过程。  

    谢谢!
    Christina