This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:客户电路板设计- USB 电源和数据传输

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482526/am6442-customer-board-design-usb-power-and-data-transmission

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件: SK-AM64B

工具与软件:

你(们)好  

客户想知道是否可以使用一个 USB 来实现 AM64电源和数据传输。 如果需要、我们是否有任何指南来展示这种实现?

我们的 EVM 使用一个 USB 供电、使用另一个 USB 来实现数据传输。  

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zekun Bai:听起来必须在同一个连接器(也称为通过类型 C)上支持 USB PD 和 USB 数据。

    这可能超出了目前 AM6442设计的范围。  

    SK-AM64B EVM 使用 Type C、仅提供5V 电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    感谢您提供的意见。

    Zekun 的实施与上述 Jim 的实施是一致的。

    [quote userid="531957" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482526/am6442-customer-board-design-usb-power-and-data-transmission 客户想知道他们是否可以使用一个 USB 来实现 AM64电力和数据传输。 如果是、我们是否有介绍此实施的指南?

    您可能需要向支持 USB PD 的模拟团队咨询。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、Sreenivasa

    感谢您的答复。 我将与模拟团队核实。

    但即使 AM64 EVM 只使用一个 PD 作为电源、另一个用于数据、我要向您确认的是 USB-USB 产品线是否有这种解决方案、AM64是否支持连接它?

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun、  

    如果您从  USB-USB PD 产品线收到的输入供我们共享以供我们审阅、则会有所帮助。

    AM64x 应能够从硬件角度支持 USB 接口要求、但不确定软件方面的要求。

    当您联系到 USB PD 产品线后、我可以再分配给专家。

    此致、

    Sreenivasa