This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:appMemPrintMemAllocInfo ()打印零

Guru**** 2456810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483680/am62a7-appmemprintmemallocinfo-printing-zeros

器件型号:AM62A7

工具与软件:

调用 appMemPrintMemAllocInfo()时、我得到 报告全零的输出:
5531.796718s:DDR_SHARED_MEM:分配:0个分配、共0个字节
5531.796729 s:DDR_SHARED_MEM:free's:0 free's of 0 bytes
5531.796739 s:DDR_SHARED_MEM:open 的:0个分配字节
 libedgeai-apps-utils.so 是否需要使用特殊定义进行编译、以使其 报告有意义的数字?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭、 零是从 perf_stats 报告的、从我的主应用程序来看、它看起来不错。