This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:询问 INA226AIDGSR 在 AM69A EVM PROC154E3_RP 设计中的作用

Guru**** 2457540 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483432/am69a-inquiry-about-the-role-of-ina226aidgsr-in-am69a-evm-proc154e3_rp-design

器件型号:AM69A
主题中讨论的其他器件: AM69

工具与软件:

尊敬的先生:

我注意到 AM69A EVM PROC154E3_RP 设计包含用于电流检测的 INA226AIDGSR。

您能否说明此元件在电路中的作用以及它是否对系统的运行至关重要?

如果电流检测功能对于应用不是必需的、是否可以在不影响系统性能或稳定性的情况下移除 INA226AIDGSR?

此致、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EVM 上用于测量各种电源轨上的电流(和功率)。  这不是 AM69的运行所必需的、而只是一种工具、用于根据各种用例帮助确定所使用的功率。  不会影响系统的性能或稳定性。  当然可以在您的系统中删除。