This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:MMC_CLK 的上升/下降时间要求

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483440/am623-rise-fall-time-requirement-of-mmc_clk

器件型号:AM623

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们无法从数据表中找到 MMC_CLK 的上升/下降时间要求。

您能否帮助提供 MMC_CLK 上升/下降时间要求的建议范围?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们定义了 AM62x 输入的时序要求、并定义了 AM62x 输出的时序特性。

    我们不定义与 AM62x 输出相关的任何上升/下降开关特性、因为这些特性在很大程度上取决于特定的系统实现。 系统设计人员必须 在仿真中使用连接到信号的每个器件的 IBIS 模型和 PCB 信号布线提取、来 确定 AM62x 提供的任何信号的上升/下降时间。

    此致、
    Paul