This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:在 DCC 调优工具中运行 AWB 插件时出错

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482666/processor-sdk-j721e-error-when-running-awb-plugin-in-dcc-tuning-tool

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E

工具与软件:

尝试在 DCC 调优工具中运行 AWB 插件时、会显示以下错误消息。
如果有人知道解决方案、请告知。
请注意、推荐的 PC 是 Windows 10;但我在 Windows 11 PC 上运行该工具。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    我想您正在使用调优工具的最新 V3.2。
    您能否检查是否安装了所有依赖项?

    发布信息

    注意:要完成 DCC 调优工具的安装、请安装以下依赖项:

    • MATLAB 编译器运行时9.0版(64位) ssd.mathworks.com/.../MCR_R2015b_win64_installer.exe  
    • Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64) www.microsoft.com/.../details.aspx
    • 适用于 Visual Studio 2012 Update 4 (x64)的 Visual C++ Redistributable download.microsoft.com/.../vcredist_x64.exe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是另一个帮助找到问题的问题。

    您是否有与其他插件类似或其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保路径不包含两字节字符后、应用程序不再遇到任何错误。
    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    确保路径中不含两字节字符

    感谢您发送编修。
    我将关闭该主题。

    复制我的朋友 以了解她的信息。