工具与软件:
您好!
设置说明:
我们正使用 TMS320DM8168CCYGA2、这些器件已经有多年的历史。 我们已经制造了很多板、它是一个稳定的工作设计。 为该过程加载文件系统的标准过程是通过以太网接口。 我们通常将网络连接到处理器板和 PC (通常称为仅用于我们的板的服务器 PC)。 然后、我们将文件系统保存在 PC 中的特定位置。 因此、我们最初将静态 IP 分配给电路板、然后通过命令给出文件系统的路径。 有关详细信息、请参阅随附的终端日志。
问题描述:
最近、我们将 Linux PC 更改为新的 Linux PC。 我们创建了硬盘。 因此、现在、当我们尝试执行上述过程加载文件系统时、它会卡住。 连续 DHCP 请求后超时。 我没有使用旧 PC 成功启动的日志。 该 PC 现在无法正常工作。 所以我不知道它是否在之前的设置中通过 DHCP 请求搜索 IP。 但现在它卡住了,没有加载文件系统。 唯一改变的是 PC。 硬盘、文件系统路径、文件系统文件、集线器、电缆、网络、 板上的一切都是一样的。 这里可能出现了什么问题? 有人能帮我确定问题吗? 我不是伟大的网络家伙,这可能是简单的问题. 请提出建议。
此致、