This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:外设防火墙

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482740/processor-sdk-j784s4-peripheral-firewall

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

您好!

RTOS SDK 是否包含演示外设防火墙用例的任何示例?

此外、您能否提供有关此防火墙的更多信息的任何相关链接?

我遇到了这一个,但它似乎没有提到它:

https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/j784s4/firewalls.html

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    外设防火墙是放置在外设前面的从防火墙。

    您可以参考这些文档以更好地了解防火墙。

    您还可以查看 TRM 的"互连防火墙"部分。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定是否能完全理解...

    是否有配置"外设防火墙"的特定 TISCI 请求?

    此外、SDK 中是否有外设防火墙实现?

    我能找到的唯一相关帮助是在以下文件中:  
    ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-10_01_00_04/pdk_j784s4_10_01_00_25/packages/ti/drv/sciclient/sciclient/sciclient_firewall.c src

      是否应该简单地使用这些帮助器并开发包装器来确认外设防火墙(用于 UART、SPI 等)?
    • Sciclient_firewallChangeOwnerInfo
    • Sciclient_firewallSetRegion
    • Sciclient_firewallGetRegion

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelhakim:

    [报价 userid="601413" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482740/processor-sdk-j784s4-peripheral-firewall/5695859 #5695859"]

    是否有配置"外设防火墙"的特定 TISCI 请求?

    [报价]

    使用  TISCI_MSG_SET_FWL_REGION API、您将配置主防火墙和从防火墙。 没有用于外设防火墙的特殊 TISCI API。

    [报价 userid="601413" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482740/processor-sdk-j784s4-peripheral-firewall/5695859 #5695859"]

    此外、SDK 中是否有外设防火墙实现?

    [报价]

    如果您看一下 SBL 代码、会发现我们在哪些地方打开了防火墙。 例如、在 sbl_main.c 中、我们调用函数 sbl_OpenFirewalls ()

    这将打开 OCMC 内存的防火墙(防火墙 ID 1050)、即从属防火墙。

    [报价 userid="601413" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482740/processor-sdk-j784s4-peripheral-firewall/5695859 #5695859"]
      是否应该简单地使用这些帮助器并开发包装器来确认外设防火墙(用于 UART、SPI 等)?
    [报价]

    这些是最终将 TISCI MSG 发送 到在 M4_0内核上运行的 TIFS 的包装器函数。

    此致
    Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。

    正是我所寻找的。

     此文件中列出了从器件的 ID:

    TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j784s4-evm-10_01_00_04/pdk_j784s4_10_01_00_25/packages/ti/CSL/j784s4/pdk_j784s4/packages/csl_soc_firewalls.h soc src

    谢谢 Diwakar