This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:AM2754-Q1采用 TI RTOS 的低功耗模式

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2754-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482083/am2754-q1-am2754-q1-low-power-mode-with-ti-rtos

器件型号:AM2754-Q1

工具与软件:

嗨、专家  

AM275 FreeRTOS SDK:tisci_lpm

我们想了解有关在 AM2754-Q1上使用 RTOS 时低功耗模式的用户指南的更多信息。

SDK 中有上述 LPM 消息。  

在此模式下是否有功耗数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Isogai-San、

    目前、我们在 AM275上不支持任何低功耗模式。
    TISCI 是跨多个器件的通用模块、因此 LPM API 也是文档的一部分。

    此致、
    Krithika