This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:CPSW9g 虚拟端口问题

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482814/tda4vm-q1-cpsw9g-virtual-port-issue

器件型号:TDA4VM-Q1

工具与软件:

尊敬的 Sudheer:

RTOS SDK 版本:10.01

正如我们在之前的其他线程中讨论的、我们的当前要求是在 MCU20上使用 ethfw、然后通过虚拟映射在 Linux 上的局域网中实现 ping 间操作。

目前的问题是、Linux 不映射虚拟网卡、因此我们无法通过 Linux 中的网卡对外部网络设备执行 ping 操作。

您能帮我看看问题是什么?

e2e.ti.com/.../7827.rtos_5F00_log.txte2e.ti.com/.../4477.linux_5F00_log.txt

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能检查一下吗 CONFIG_TI_CPSW_PROVISION_CLIENT 是启用还是从配置中启用?

    此外、检查"
    appEthFwRemoteServerInit
    " 是在视觉应用中的 ethfw_init 之后从应用生成的。
    如需参考、请参阅 TI SDK。


    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    您能看一下吗 CONFIG_TI_CPSW_PROVISION_CLIENT 是否已从配置中启用?[/QUOT]

    是的、我检查过 CONFIG_TI_CPSW_PROVISION_CLIENT 在 defconfig 中启用。

    此外、检查是否" appEthFwRemoteServerInit " 是在视觉应用中的 ethfw_init 之后从应用生成的。
    如需参考、请参阅 TI SDK。

    [报价]

    这是问题的根本原因。 由于某些调试原因、appEthFwRemoteServerInit 在 app_init 中被阻止。 当我再次调用此 API 时、我现在可以在 Linux 上找到"eth1"网卡。

    感谢您的耐心和专业支持。您现在可以关闭此主题。

    此致。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="512804" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482814/tda4vm-q1-cpsw9g-virtual-port-issue/5695603 #5695603"]
    此外、检查" appEthFwRemoteServerInit " 是在视觉应用中的 ethfw_init 之后从应用生成的。
    如需参考、请参阅 TI SDK。

    这是问题的根本原因。 由于某些调试原因、appEthFwRemoteServerInit 在 app_init 中被阻止。 当我再次调用此 API 时、我现在可以在 Linux 上找到"eth1"网卡。

    [报价]

    感谢您的确认、因为它正在处理上述内容。

    此致、
    Sudheer