This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:AM62A3

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482930/am62a3-am62a3

器件型号:AM62A3
主题中讨论的其他器件:AM625AM62P

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们过去曾就一个项目开发过 AM625的安全功能。 现在、我们有一个使用 AM62A 的新项目。 您能支持澄清以下问题吗?

-在硬件安全架构方面,您认为 AM625和 AM62A 之间有什么区别?   

(例如、AM62A 是否也使用 K3安全架构? 安全启动、安全 JTAG 机制和防火墙机制是否有差异? 是否有 HSM 内核? 启动引导链是否有任何差异?)

-在哪里可以找到相关文档?

此致

刘满

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    安全 TRM 对于所有 K3器件通用、包括 AM62X、AM62A、AM62P、AM62D 等。 如有任何差异、TRM 将专门说明这些差异。

    从用户的角度来看、在安全启动、安全 JTAG、防火墙等方面没有区别。

    AM62A 与 AM62x 具有相同的 SMS 架构、因此具有 HSM 内核。

    此致、

    Prashant