This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM/H 中 R5和 A72内核的功耗以及暂停/恢复功能

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470901/tda4vm-power-consumption-and-suspend-resume-capability-of-r5-and-a72-cores-in-tda4vm-h

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!

我们正在 EV 平台中评估 ADAS ECU 的 TDA4VM/H SoC、需要有关其低功耗状态下功耗的信息。 具体来说、我们希望了解 R5和 A72内核的挂起和恢复功能。

  1. 暂停/恢复支持:

    • TDA4VM/H 中的 Cortex-R5和 Cortex-A72内核支持暂停和恢复功能吗?
    • 如果是、在使用此功能时是否需要考虑任何特定的电源域或限制?
  2. 睡眠模式下的功耗:

    • 当系统处于低功耗(暂停/睡眠)状态时、SoC 的典型功耗是多少?
    • 是否有任何官方功耗测量或电源模式转换指南?

这些信息将帮助我们评估 TDA4VM/H 是否符合我们的电源效率要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="641286" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470901/tda4vm-power-consumption-and-suspend-resume-capability-of-r5-and-a72-cores-in-tda4vm-h "]
    • TDA4VM/H 中的 Cortex-R5和 Cortex-A72内核支持暂停和恢复功能吗?
    • 如果是、则为 t
    [报价]

    为此、我们对长时间的沉默表示歉意。 开箱即用的 SDK 不支持此功能。

    SoC 在软件中支持、但不支持。

    我们在 Linux 上试用了概念验证。 不支持 R5F 暂停恢复。 只有 A72端 Linux 尝试挂起恢复、其他内核则不尝试。  

    此致、

    基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请详细说明此处所针对的确切低功耗用例?

    -基尔西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我此概念证明是否可供公众查阅、或者是否有计划在将来发布?

    感谢您的帮助。

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhaval

    请详细说明目标的确切低功耗模式。 概念验证需要对 EVM 进行一些硬件修改。 您使用的是 TI EVM 还是定制电路板?  

    此致、

    基尔西