This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:有关在 Code Composer Studio 中针对 TDA4VM 在 SDK-RTOS 中使用 PDK 中的驱动程序的问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM, J721EXSOMXEVM, J721EXCPXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483070/sk-tda4vm-question-on-using-drivers-from-the-pdk-in-sdk-rtos-for-tda4vm-in-code-composer-studio

器件型号:SK-TDA4VM
主题中讨论的其他器件:TDA4VM

工具与软件:

您好!

我使用的是 SK-TDA4VM、并尝试使用适用于 TDA4VM 的 SDK-RTOS PDK 中的驱动程序。 具体来说、我正在尝试使用 CSL (芯片支持库)以及软件包中提供的其他驱动程序。

不过、我在尝试使用 Code Composer Studio (CCS)将这些代码集成到程序时遇到了困难。 我已经进行过几次尝试、但无法在我的裸机代码中使驱动程序正常工作。

我想知道如何在个人程序中使用这些驱动程序、以及是否有任何指南、文档或常见问题解答可以帮助我完成 CCS 中的设置和使用过程。 此外、有关如何正确集成 CSL 和其他 PDK 驱动程序的任何建议或示例都将非常有用。

提前感谢您的帮助!

Heverton