This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:具有 AM62x 的 LAN8742Ai-CZ 以太网 phy 接口

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482661/am623-lan8742ai-cz-ethernet-phy-interface-with-am62x

器件型号:AM623

工具与软件:

您好!

我计划使用 Microchip  LAN8742Ai-CZ 以太网 PHY。  PHY IC 可为 AM62x 提供驱动程序支持。 如果需要、您能否提供 SDK 链接和驱动程序详细信息?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果计划使用的操作系统是 Linux、并且 Microchip 已与主线集成、则将在 TI Linux SDK 中提供支持。  

    可能需要启用 Linux 内核配置以支持您引用的 PHY。 TI 无法对该驱动器进行评论、因为它是 Microchip 产品。 为了验证我所说的内容、我建议联系 Microchip、并询问该驱动程序是否已集成到主线 Linux 中。

    另一种说法是、如果 Microchip 驱动程序位于内核源代码中、并且用户在内核配置中启用对 PHY 的支持、那么当用户从 TI SDK 构建 Linux 内核时、Microchip 驱动程序将内置于 Linux 内核中

    此致、

    Schuyler