This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-SIP:DDR 配置

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482568/sk-am62-sip-ddr-config

器件型号:SK-AM62-SIP

工具与软件:

你(们)好

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446740/am625sip-sysconfig-ddr-subsystem-ddr-component-js-validation-failed?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AM625SIP%2520DDR#

因为同样的原因,我无法访问该页面。

这仍然不是问题吗?

此外、am62sip LPDDR4时钟频率为800MHz。 它能否进一步增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无需使用 AM62SIP 的 DDR 寄存器配置工具。  SDK 中已提供配置。  AM62sip LPDDR4时钟的最大频率为800MHz、提供的配置已支持该频率。

    此致、

    James