请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62A-LP 工具与软件:
您好!
我已经使用 Model Composer SDK 9.1训练和编译了物体检测模型。 实时预览功能正常。
该模型部署在 AM62A 入门套件上、并通过以下命令执行:
./app_edgeai.py ../configs/my_configuration.yaml
我已附上 my_configuration.yaml文件的屏幕截图和日志文件以供参考。
设置kmssink为时 640x480 、管道初始化但随后取消初始化时出现错误: [错误] GStreamer 错误:协商问题 .
观察结果:
- 将输入流分辨率设置为时 640x640 因为模型是根据
yolox_s_lite模型训练的。 如果使用不同的分辨率、则会发生以下错误: [ERROR]无法获取设备的允许 GstCap . - IF
kmssink输出分辨率设置为 1980x1080 、遇到以下错误: [错误]流量输出分辨率不能大于输入分辨率 .
您能否帮助我了解这些问题的原因并提出可能的解决方案?
此致、
Anusha