This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:JACINTO7以太网通信支持

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482762/dra821u-jacinto7-ethernet-communication-support

器件型号:DRA821U

工具与软件:

我正在尝试在 JACINTO7 TI 评估板中设置 IP 地址、但在收到 ifconfig 命令和评估板终端后它未显示在 IP 地址中、如下所示:

root@j7200-evm:~# ifconfig
eth0:flags=4099 MTU 1500
乙醚 dc:f3:1c:7d:75:BA txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包0字节0 (0.0B)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包0字节0 (0.0 B)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

ETH1:flags=4163 MTU 1500
inet6 fe80::72bb:ddff:fe0a:f38c prefixlen 64 scopeid 0x20.
乙醚70:bb:dd:0A:f3:8c txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包0字节0 (0.0B)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包23字节3769 (3.6 KiB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

ETH2:flags=4163 MTU 1500
inet6 fe80::7219:62ff:fe03:1659 prefixlen 64 scopeid 0x20.
以太网70:19:62:03:16:59 txqueuelen 1000 (以太网)
RX 数据包0字节0 (0.0B)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包23字节3769 (3.6 KiB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

Lo: flags=73. MTU 65536
INET 127.0.0.1网络掩码255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10.
loop txqueuelen 1000 (本地环回)
RX 数据包92字节7648 (7.4 KiB)
RX 错误0丢弃0溢出0帧0
TX 数据包92字节7648 (7.4 KiB)
TX 错误0丢弃0溢出0载波0冲突0

根@j7200-evm:~#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我您是如何设置 IP 的吗?

    此外、您使用的是 CPSW2G 还是 CPSW5G?

    此致、
    Sudheer